文章

智能泵可消除空调和冷却中的分离和冻结

您面临的挑战:

控制良好的冷却系统对于维持良好的室内气候和低运行成本至关重要。 一次泵变流 (VPF) 系统是实现此目标的全球先锋。 但为避免冷却器冻结和分离,必须保持通过冷却器的最小流量,并且系统必须具有快速卸载功能。 这可透过精密的控制系统,可变容量的压缩机,泵浦及风扇,以及良好控制的旁通管线达成。

我们的解决方案:

以格兰富TPE3泵取代传统的旁通阀,即可简化系统,同时维持最低的冷却器流量。 泵以恒定ΔP模式控制,无论系统负载如何,均能保持恒定的压力,从而保持冷却器蒸发器上的流量。 一旦通过冷却器的流量安全高于最小流量,TPE3泵将自行停止。 这种方法确保了初级变速泵的性能可以独立于冷却器的最小流量限制而降低。

商业建筑中平均有30-40%的能源消耗来自于暖通空调系统。 下载我们的白皮书,了解高效的冷却水系统(如可变一次流量系统)如何有助于降低能源使用,减少污染和二氧化碳排放。

智能解决方案: 变流

带旁通阀的 VPF

通过增加复杂程度成本提高效率

VPF冷却水系统通过根据实际负载调整冷却性能,实现了出色的效率和性能。 但是过快减小流量会导致蒸发器中结冰的风险。 通常的解决方案是在共用管路上安装一个旁通阀,以便在冷却盘管的需求不足以满足最小流量时,将过多流量回流至冷却器。 这样就形成了一个系统,其中可变容量的压缩机,冷却塔风扇,泵和旁通管路需要精确的控制才能使所有组件协同工作。

带旁通泵的 VPF

维持通过冷却器的最佳流量的经济高效方式

格兰富旁路泵解决方案具有恒定温度控制,可确保主泵的性能完全独立于冷却器的最小流量限制。 这样可以避免系统中的流量过大,使运行成本降至最低。 此外,因为此解决方案所需的唯一组件为TPE3泵及压差感测器,因此系统的复杂度也降低。

相关训练

其他相关文章和见解

查找具有格兰富研究和见解的相关文章。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。