文章
用于商业建筑中热水循环的智能水泵
设计热水循环的最佳系统
您面临的挑战:
R在热水循环应用中,当水龙头打开时,需要立即供应热水。 传统的解决方案是使用恒速泵浦,以提供所需的热水及循环管路压力。 通常情况下,泵以最大速度运行,并通过阀门节流。 这会导致能耗较高,导致泵无法适应系统的变化。
我们的解决方案:
一个更有效的热水再循环方案是使用一个恒温控制水泵。 TPE3上的恒定温度控制模式将始终保持水龙头和循环管中的所需水温。 如果温度增加,泵会减速,如果温度降低,泵会提升性能。 此可省去泵节流阀的需要,也就意味着永不会发生溢流,可大幅节省能源。
在丹麦的Viborg市医院,稳定的热水供应对维持高水平的卫生至关重要。 了解得益于带恒温控制的格兰富TPE3循环泵,水龙头打开后,医院如何立即获得热水。
智能解决方案: 一台温控泵
定速泵
一个恒速泵可确保即时热水,但会增加能耗
为确保在需要时立即供应热水,需安装独立的循环管路。 传统上,恒速泵浦用于持续循环热水。 这里提供了一个恒定和不必要的高压,这就是为什么需要一个泵节流阀的原因。 这增加了投资成本和能耗。
温控泵
温控泵确保性能始终符合要求
可以安装温度控制泵,如MAGNA3或TPE3,而不是对来自定速泵的流量进行节流。 泵的恒定温度控制模式可确保始终保持所需的水温。 若水温上升,泵浦则会减速;若温度下降,则泵浦提升。 无线技术与整合型感测器可确保无缝控制,持续满足性能与需求。 此可减少能源使用量,并节省节流阀的成本。
其他相关文章和见解
查找具有格兰富研究和见解的相关文章。
相关应用
查找相关应用。
相关产品
查找格兰富相关的产品。