文章

工业水处理:快速灵活地满足每一个系统需求

了解如何通过格兰富iSOLUTIONS提高系统性能和可靠性,同时减少花在合规报告上的时间

 

您的水处理系统是否足够灵活,以应对各种变化?水质和消费需求不断变化。两者都意味着您的系统需要足够灵活,以便随时适应变化并可靠地运行。

您的系统是否能提供正确的性能洞察,以便您采取快速和果断的行动?当今许多水处理系统面临的另一个挑战就是缺乏关于参数变化的数据。这种信息方面的缺乏可能导致不正确的计量和低效的化学处理,最终降低系统性能。

您是否有足够的数据来确保您的水处理是合规的?缺乏可用的文件可能会影响合规。大多数报告仍然是人工编制的,这很耗时,而且容易受到人为错误的影响,从而导致罚款和不合规的情况出现。

在工业水处理中,更具体地说,当涉及水的再利用时,上述问题变得愈加明显,且必须加以解决。

智能灵活的系统?

如果您可以通过灵活的泵解决方案立即对系统变化做出响应呢?智能的格兰富CRE泵与直接传感器一起,可以自动调节工作点,以保持膜滤系统中恒定的渗透流量。这意味着在优化系统输出的同时降低复杂性。

如果您还可以监控水处理系统的关键部件呢?通过CRE泵、直接传感器、我们的智能数字计量DDA-FCM、DID测量和控制系统,以及我们的格兰富机器健康解决方案,您就可以轻松实现这一点。它们让您能够对水处理系统的性能以及泵和其他设备的状况进行远程或本地监控。这意味着您可以立即对实时问题和变化做出响应,并基于系统信息做出决定。

所有这些智能和互联解决方案都旨在提供最大的灵活性。因此,如果您希望提高系统的可靠性和性能,同时简化水处理系统流程中的合规报告,只需关注格兰富iSOLUTIONS解决方案即可。

【微课堂】工业计量消毒新篇章

一家泵供应商就可以处理所有的化学品。格兰富工业领域计量消毒解决方案直播回顾,带你解锁工业计量消毒新篇章。

点击微信扫码观看《工业领域计量消毒解决方案》课程回顾