研究与见解
水系统中的军团菌
军团菌常见于潮湿的环境。 细菌形成的最佳温度范围为35-46°C,因此它们通常在温度为30-50°C的水中繁殖。 退伍军人病菌有许多种,而且每种都会在人类中引起疾病。 退伍军人病菌可能引发两种疾病:
- 退伍军人病,导致肺炎的感染
- 庞蒂亚克热,类似急性流行病
在设计空调系统时,必须考虑如何降低细菌生长的风险。 所有冷热水系统都应设有有效的水消毒系统,在不影响水的味道及气味的情况下,清除生物膜,杀死游离细菌及其他微生物。 还必须遵守关于热水系统的国家建筑法规,法规和其他国家准则。
有各种不同的卫生方法可以减少和杀死细菌:
- 消毒,如二氧化氯
- 用循环热水进行加热处理
- 过滤系统
冷水系统:
在设计冷水系统时,应考量水温,停留时间,管道材质及定期系统维护,以防止微生物滋长。
特别是在高大高层建筑中,冷水经常会被加热到各种细菌都能繁殖的水平。 若水管进入建筑物,冷水的温度为8-15摄氏度。 此后,水温开始升高。
视用水量而定,水温通常会达到与周围空气几乎相同的温度,而冷水则可能含有细菌。 像其他微生物一样,军团菌通过在管道和水箱内部发现的生物膜生存并取食。
许多冷水系统都有受感染的风险,但存在以下情况的系统生长风险则会增加:
- 管道和水箱绝缘缺失或状况不佳
- 冷水和热水管是联合隔热的
- 有死水流路
- 使用屋顶水箱和断流水箱。 槽池应位于建筑物内,并选择合适尺寸,避免出现滞留时间
- 水箱采用有机材料。 水箱本身将作为细菌的食物来源
- 管道尺寸过大。 死水增加细菌生长的风险
- 管道材料可能生锈。 锈病是细菌的优良食物来源
建筑物内的冷水系统若在低用水量期间可能会结垢,应提供有效的水消毒系统。
冷却塔:
用于空调的冷却塔中的冷却水通常会产生微生物。 应始终安装消毒系统。 冷却塔和蒸发冷凝器用于通过水蒸发将多余的热量散发到大气中。 水通过喷嘴进入冷却塔,空气中形成微小的液滴。
在落入塔内时,一些水会蒸发,但有些液滴(称为漂流)则是由风扇产生的气流从塔内带出。 在距离冷却塔6公里处检测到漂移。
退伍军人病菌通常在水中生长,很容易随浮菌一起扩散。 这些水雾可被吸入呼吸系统,导致退伍军人病和庞蒂亚克热的风险。 报告了一起冷却塔影响数百人的案件。
热水系统:
在设计热水系统时,水温,保水时间,管路材质及确保定期的系统维护对于防止微生物成长非常重要。
所有热水系统都有被感染的风险,但以下情况所导致的系统成长风险增加:
- 由于耗水量低,温水仍然停滞不前
- 水箱和管道内的生物膜被允许堆积
- 水温在25°C到46°C之间,适合选择军团菌
- 有无流量的死端
- 沉积物,铁锈,污垢和污泥为细菌提供了良好的食物来源。
- 管道和水箱绝缘缺失或状况不佳
- 系统维护不正常。
但是,热水槽中的水温应始终保持在60°C。 水龙头管的温度应不少于55°C。 如果水温超过60°C,水箱和管道中会发生水垢。
在设计热水系统时,应考虑是否可使用热水交换器取代热水槽。 热水交换器通常为板式交换器,其特点为无水量,无法让细菌滋长。
其它来源:
在热水和冷水系统以及冷却塔,以及商用建筑的许多其他应用中,如喷泉,水疗中心,游泳池以及水果和蔬菜保湿系统,都存在微量细菌生长的问题。
军团杆菌通常在水中生长,且气溶胶很容易散布到环境中。 所有系统均须设置有效的水消毒系统,以去除生物膜并杀死游离细菌及其他微生物。
- 喷泉:
商场,机场,酒店,游乐园内的饮水机均会受细菌滋长的影响。 将水喷入空气,形成机载小滴,并易于将其吸入客户的肺部。 喷泉水与周围空气温度相同,为25-35°C。 在此温度下,军团菌和其他细菌在水中和生物膜的生长很容易。
- 水疗:
军团菌是温泉浴中的一个特殊问题,因为水温适中于军团菌滋长,以及污垢,死皮细胞等。 从使用浴池的人们为细菌提供食物。 而且,用于空气及水循环的管路,为细菌的生长提供了较大的表面积。 水疗中心内经过搅拌的水流会形成气雾,在此内可以控制或吸入退伍军人菌。
- 水果和蔬菜的保湿:
为了保持水果和蔬菜尽可能长时间的新鲜,在许多杂货店和超级市场都向空气喷洒水。 这个程序不仅能够减少水分和水果和蔬菜的重量减轻,还可以促进重新水合作用。 再次水合作用可让新鲜蔬菜恢复收获后损失的水分,因此可大幅延长果蔬的寿命。
使用格兰富选型工具确保您在水系统中选择合适的消毒系统。
如何在商业建筑中抵御军团杆菌
下载我们的应用指南,了解为确保商业和住宅楼宇水系统安全需要采取的措施。 它描述了商业建筑中的军团杆菌和军团杆菌的来源,并展示了如何以最佳的方式处理这些问题。