文章
通过能源检测最大限度地节约能源,降低运营成本
通常情况下,升级您的系统并安装更新型、更智能、更高效的泵可以帮助降低能源消耗、运营成本和二氧化碳排放——通过格兰富的能源检测,您将能够获得一个确切的节能数字。
当前能源价格不断上涨,供应不稳定,我们比以往任何时候都更加迫切地需要采取严肃的气候行动。能源消耗占全球二氧化碳排放量的73%,因此,建筑能源优化具有创造真正变革的潜力。
那么,我们应该从哪里着手呢?泵。它们消耗大量的能源,一般而言,如果泵龄超过10年,我们建议予以更换,这通常能为您节省下50%-70%的能源。
但即使知道这一点,也很难判断是否有必要更换所有现有的泵。到底能节省多少能源?如何权衡投资成本和投资回报期?在格兰富,我们可以给您一个简单的答案。通过我们的能源优化服务组合,我们提供了不同的工具来帮助您发现您的建筑所具有的节能潜力。
能源检测
能源检测使用从铭牌上获取的泵数据,包括流量、扬程和泵的电机功率,以及泵的使用年限和运行时间。能源检测的优势在于可以快速收集必要的数据来确定节能潜力。
进阶能源检测
进阶能源检测使用实际的泵数据,包括流量、扬程和泵的电机功率,以及泵的使用年限和运行时间。数据取自客户自己的测量设备、建筑管理系统或现场测量。其主要优点在于使用的是实际的泵数据,可以更精确地了解节能潜力。收集必要的泵数据并计算潜在节能是一个相对较快的过程。
能源审计
在能源审计中,我们会把测量设备连接到泵和周围的管道,并在一段相对较短的时间内监测泵系统的活动。这些数据会存储在数据记录仪中,并被输入到格兰富开发的、用于识别各类泵系统中的过度能耗的专用诊断工具中。根据监测期间收集的数据,您可以将现有泵送系统的能耗与更高效的泵送系统的能耗进行对比。通过对整套系统的全面审计,释放全部的节能潜力。
即时生效、快速回报
安装高效泵后,您将立刻获益,包括降低运营成本和能源消耗。同时,部署高效泵的投资回收期通常不到两年。大多数情况下,回收期在1-3年之间,随着能源价格的上涨,投资回收期还将进一步缩短。