专家访谈

与专家面对面: 工业用水调节

化学配量是将生水制备用于下一阶段的处理流程或水调节的关键。 在添加化学品时,操作人员的安全性与水质以及是否遵守法规同样重要。

观看我们水处理专家的视频,他们解释了格兰富iSOLUTIONS如何帮助您降低复杂性和安全性,同时节省时间和金钱。

更智能的工业空调可降低军团菌的风险

退伍军人病已成为全球性的忧患,制造商需要着重降低水处理系统内生物污染的风险。 格兰富为您提供智能解决方案,为您提供帮助,帮助您避免军团菌生长并节省洁净水成本。

在2018年,欧盟报告超过11,000退伍军人病个案,较2017年增加16%。 在过去十年间,该病的发生率呈指数级增长。 原因有多种,其中包括气候变化,军团菌在温暖的环境中生长最迅速。 然而,退伍军人病菌增多的主要原因之一是在热水和冷却塔水系统中缺乏预防和自我监测功能。

智能水调节和排污控制

冷却塔水处理是许多工业流程的重要组成部分。 如果水不满足化学和生物参数要求,则操作可能成本高且无效。 避免生物污染并维持适当的水质,可让冷却水的运作效率最佳化。

用于此目的的水调节需要极其精确的化学品配量。 手动加药和将正确的法规遵从情况报告给权威机构可能是具有挑战性和耗时的,不正确处理会产生致命后果。 格兰富iSOLUTIONS可帮助行业优化冷却塔水处理解决方案,确保可靠的化学品管理,防止污垢,腐蚀和结垢。 此可减少化学品,水及能源的消耗量,并在相关主管部门要求时易于汇报合规情况。

冷却塔中的细菌生长

冷却塔通过水蒸发将多余的热量散发到大气中。 水通过喷嘴进入冷却塔,空气中形成微小的液滴。 在落入冷却塔时,一些水会蒸发,但有些水滴(称为水流)则是通过风扇产生的气流从冷却塔排出。 退伍军人病菌会在水中生长,很容易随浮菌一起扩散。

水调节和排污系统面临的挑战

由于军团菌和其他细菌有风险在冷却塔系统中生长和残留,水调节起着重要的作用。 然而,由于水处理需要非常精确地添加化学添加剂,因此化学品的消耗量和成本成为一个问题。 此可维持适当的水质,并避免干扰整体效率。 但是,手动化学制剂和加药会出现人为错误,安全风险,以及因化学品过量加药造成的高昂成本。

冷却塔系统中的盐分浓度也带来了挑战,因为它会导致结垢和结垢形式的浓缩固体堆积,导致腐蚀,堵塞,并降低冷却塔的整体效率。 当浓度达到一定水平时,必须将固体释放,即排污,必须添加新的水,以保持水平衡。 固体物排污不足会造成高昂的成本,因为排污过多会导致用水量过多,排污过少可能会损坏冷却塔设备。

最后,存在违规风险。 在企业营运中使用化学品的公司,将受到各种环境法规的管制。 由于对化学品使用的追踪和报告可能非常复杂,而且可能存在人为错误的风险,因此通常难以做到这些原则。

我们支持安全的水处理

我们可透过智能消毒解决方案,协助贵公司安全,有效率的防止细菌滋长。 此解决方案整合多个组件,包括智能数字计量泵,智能数字DDA,量测及控制装置,DID,以及连接组件的云端远程监控系统。 使用这个智能水处理解决方案,工业企业可透过最佳化的流程,降低生物污染风险,减少由退伍军人菌和错误的化学药剂处理所带来的健康风险,以及降低干净水的成本。

通过测量传导性,我们的测量和控制设备能够在冷却水达到临界溶解固体含量时做出反应。 此可让您自动排污反应,将水质维持在最佳参数内,将水量维持在最佳水位,无需手动作业。 该装置还将通知化学计量泵所需的适量的杀菌剂,以避免过量或不足的投加,使细菌的生长得到控制。 与此同时,采用集成智能算法的格兰富智能数字DDA计量泵可防止系统出现差异,并在发生任何问题时触发报警。

化学品管理应用程序可将所有运行参数集中在一个地方。 该解决方案通过确保只使用正确的化学品,提高了用户安全。 它会在线测量所有相关数据,将其存储在云中,并根据要求生成合规报告。 它还能显示警告,停止和化学品状态,从而延长正常运行时间。 作为全连接解决方案,测量与控制装置,数字计量泵,远端管理系统及化学管理应用程式共同运作,可提供更安全,更具成本效益的水调节及排污控制。

安全有效的水处理范例

一家欧洲金属机械公司在运行问题时遇到的问题源于其冷却塔。 该公司采用手动计量程序,存在不精确的化学品使用风险,可能导致污染。 格兰富建议的智能解决方案能够带来更顺畅的运行,更好的细菌控制,更简便的合规报告和节水。

下载案例了解更多信息。

降低冷却塔中污染的风险

工业冷却塔用水有特殊需求。
如果水不符合某些化学和生物参数,冷却操作可能是昂贵且低效的。 它还可能导致生物污染,导致退伍军人病菌和其他健康风险。

下载白皮书,探寻一种可靠的冷却塔水处理方法,结合优化排污,这将是提升水安全和效率的绝佳契机。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

其他相关文章和见解

查找具有格兰富研究和见解的相关文章。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。