专家访谈

与专家面对面: 商业建筑中的多区域控制

引入水系统的多区域控制意味着可以轻松处理不断变化的负载情况。 在较大的水系统中,最终用户的用水情况和压力需求可能截然不同。 那么如何从同一个增压器组满足所有这些压力需求呢? 格兰富已开发了一种多压力区控制解决方案,可实现高达33%的节能。

您可从以下方面获益:

  • 减少用水量
  • 降低系统压力
  • 更少的维护
  • 提升用户舒适度

观看,我们的高级应用经理解释了如何在比例压力下操作增压泵并在同一系统中连接多个远程压力传感器,您可以节省多达33%的能源,并降低成本。

 

下载白皮书以了解更多信息

下载白皮书,了解如何通过使用格兰富Hydro MPC增压器的多区域控制和比例压力功能,在增压供水系统中节省多达33%的能源,并降低成本。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

其他相关文章和见解

查找具有格兰富研究和见解的相关文章。

相关应用

查找相关应用。

相关产品

查找格兰富相关的产品。