研究与见解

Modbus

Modbus为开放式网路技术,用于大楼管理系统及各行各业。 这是一个业界数据通信标准,适合所有自动化水平使用。

Modbus技术主要用于制程与工厂自动化,但在全球各地的大楼管理系统(BMS),包括办公大楼,学校,机场,酒店及医院等,均有广泛应用。

稳定,简单,久经考验

Modbus能够将不同制造商的设备集成到一个公共的网络系统中。 Modbus是一种真正开放且可互操作的技术,尽管与其他现场总线相比,它采用了相当慢的传输速度,但它被认为是一种稳定,简单且经过验证的协议。

业界标准

因此,Modbus已成为业界标准,它可能是工业制造环境中应用最广泛的网络协议。 除了普通的电缆连接,Modbus还常用于无线(基于无线电)数据传输。

服务

操作人员/建筑经理可以远程控制连接的设备,包括启动/停止,改变运行模式和设置。 我们还提供各种服务,例如数据传输,日程管理,趋势分析,报警等。 以及状态信息,报警,运行时间,能耗等。 从连接的设备进行连接,使楼宇管理器能够持续优化楼宇或工厂的运行。

应用

Modbus主要用于以下应用:

  • HVAC 供暖,通风,空调)
  • 污水
  • 供水
  • 石油/天然气行业
  • 配送

格兰富产品在加工和工厂自动化以及楼宇管理系统(BMS)中采用Modbus开放网络协议进行连接。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。