研究与见解

马达– EuP指令

水泵的整体能效来自电机的使用情况。 EuP指令规定,从2011年6月16日起,在欧盟范围内销售的电机必须达到IE2效率标准。

从2015年1月1日起,额定输出7.5-375 kW的电机必须满足IE3能效水平,或达到IE2能效水平,并配备变速驱动装置。 由2017年1月1日起,额定输出0.75-375 kW的马达须符合IE3效率标准,或符合IE2效率标准,并配备变速机。

格兰富IE3电机符合EISA2007美国法规,并领先于欧盟EuP指令所规定的要求。

IE4和IE5电机

格兰富MGE电机H / I / J型号是迄今为止最节能的。 这些永磁同步电机(PMSM)专为变频器操作而设计,并针对泵应用和高部分负载效率进行了优化。 此可降低能源及生命周期成本,并超过IEC60034-30-1标准的IE4级,即使变频器损失为中等。

对于循环泵,EuP指令是基于以下断言:

  • 欧盟(EU27)的年耗电量为1067TWh /年
  • 到2020年,没有立法的欧盟的估计电力消耗将为1252TWh,其中20%的电力是来自泵电机
  • 到2020年,根据相关法规,欧盟的预估耗电量将达到1117 TWh

格兰富的电机达到或超过EuP指令的要求,并且内置内置变频器的高效永磁MGE电机的最大功率为11 kW,相关产品的效率等级为IE5。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。