研究与见解
管道热损失
分布加热介质的管道会向周围环境散发热量。 这种热损失会导致管道介质冷却不良。 如果管道放置在加热的空间内,则热损失可以接受。 然而,这种形式的热传递是不理想的,因为它无法调节,一年中的大部分时间都不需要。
可通过隔热和根据室外温度调节介质温度来最大限度地降低管道的热损失。 所需的绝缘量取决于水温和管道的全年运行时间。
热力损失也可能在循环非常冷的介质时发生。 在这种情况下,管道必须隔热,以防止介质被周围环境加热,并防止管道外表面形成冷凝液或霜冻。
区域供热分配管损失大量热量。 损失可能高达一个区域供热系统总热负荷的20%至25%,这可能严重影响系统的获利能力。
格兰富可确保在区域供热应用中,尽可能在最低温度运行,将管道流动中的热损失降至最低。
管道绝缘
传输热介质的管道必须进行隔热,以尽可能减少意外的热损失。 热散失会在对管道所在的房间进行加热时冷却介质。 两者都不可取。
管道类型,输送的介质和周围环境时需要考虑的隔热材料。 载有冷介质的管道和置于加热室内的管道必须进行绝缘处理,以免加热介质并防止管道上发生冷凝。 隔热材料可以确保隔热材料的外表面温度高于房间的露点温度。 绝缘必须由铝箔或塑料等防蒸汽膜制成。 这样做的目的是确保室内湿度不会渗透到隔热和冷凝处。
如果管道使用的材料为易燃材料,那么隔热材料可以防止管道着火,使其在火灾中仍然可以正常工作。 如果塑料管为管道下方的消防系统提供消防保护,这一点尤其重要。