研究与见解

功率因数

电机功率因数是电压和电流之间的相位角(cosφ)。 cos phi(φ)用于计算电机的功耗。

功耗对水泵而言至关重要。 对于配置标准AC电机的泵,功率输入通过测量输入电压和输入电流,以及在电机铭牌上读取满负荷下的cosφ值来找到。 Cosφ是电压和电流之间的相位角。 Cosφ也称为功率因数(PF)。 根据电机是单相还是三相电机,功耗P1可以通过以下公式计算得出。

AC单相电机,例如1 x 230 V

P1 = U×I×cosφ

AC三相电机,如3 x 400 V

P1 =×U×I×cosφ

功率曲线显示了给定流量时泵的功耗。

如果η为已知,则P(功率)可通过以下公式计算得出:

 

P =η

P =功率[W]

ρ=密度[kg/m 3 ]

g =重力加速度[m/s 2 ],'9.81'通常被用作g的值。

H =扬程[m]

Q =流量[m 3 / s]

η=效率(无单位)

以下公式用于快速但不准确地计算功率:

 

P =η

P =功率[W]

H =扬程[m]

Q =流量[m 3 /小时]

η=效率(无单位)

ρ和g是“ 2.73”因数的一部分,其中ρ= 1000 [kg/m 3 ](4°C下的水),g = 9.81 [m/s 2 ]。 Q在[m 3 / h]而不是[m 3 / s],同时也是“ 2.73”因素的一部分。

使用格兰富泵铭牌上的信息,通过功率曲线上显示的功耗计算得出电机功率因数。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。