研究与见解

泵曲线

效率曲线显示的是泵的η(效率)。 效率以百分比测量。 所有泵均设置了“最佳工作点”(ηmax),用于说明泵工作效率最高的位置。 泵的效率取决于泵的尺寸以及结构/生产的质量。 小型泵的效率一般低于大型泵。

水泵性能曲线表示介质流量(Q)与泵产生的压差或扬程(H)之间的相关性。

Q的单位通常为3 / h]或[l/s]

H的单位通常为[m]。

H(扬程)可通过以下公式重新计算为p(压力):

p =ρxgx H [pa]

p =压力[pa]

ρ=密度[kg/m 3 ]

g =重力加速度[m/s 2 ]

H =扬程[m]

流量通常以m为单位3 / h或l / s。 压力差或扬程以kPa或mws(米水柱)为单位。 对于变速泵,性能曲线给出了最小和最大RPM。

当多台泵连接时,最终的性能曲线是各泵的性能相结合得出的。

并联泵水平叠加提高Q值。 对于两个相同的泵,最大Q值将加倍,但最大H值维持不变。 这一原理普遍用于水泵系统中。

串联泵纵向连接提高H值。 对于两个相同的泵,最大H值将翻倍。 最大Q值保持不变。 这一原理通常用于多级泵中。

在选择泵的尺寸和时,性能曲线与系统特性一同使用。

使用选型工具以查找特定水泵的效率曲线和性能曲线。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。