研究与见解
再循环泵
再循环泵的功能是确保始终在尽可能接近消耗点的位置供应热水,以减少水浪费,增加舒适度。
可以根据以下公式为给定的系统选择合适尺寸的热水再循环泵:
水流量qc =φ/ΔTx 4200
qc =循环水流量[m 3 / s]
φ=循环系统的热损失[kW]
ΔT=水冷却,通常为5°C,在最远消耗点[°C]确定
通常使用非受控泵,因为流量变化相对较小。 然而,在大型系统中,使用受控泵来在系统启动时对流量进行调节并应用温度控制可能是有利的。
格兰富小型循环泵非常适合作为商用和家庭热水应用的热水循环泵。