文章
成套智能反渗透套件,为客户提供全面优化且操作简便的系统
格兰富的成套智能反渗透套件大大提高了反渗透系统的可靠性和效率,确保最终用户获得全面优化的系统,从而保持高可靠性和操作简便性。
成套格兰富智能反渗透 (iRO) 套件包括:
- 保持最高效率、维持千瓦与 每立方米处理水之间的最佳比例
- 在不影响效率的前提下,以最少的组件数量实现最高的系统可靠性
- 用户友好的系统监控界面
- 具备远程监控功能,可进行监控和性能监测
使用高效的变速控制泵,自适应水质变化和膜条件,减少对监控、外部传感器和人力的需求,有助于大幅节省运行成本。
格兰富 iRO 套件通常由系统制造商实施。让我们听听荷兰 Geonwater BV 公司的所有者兼首席执行官 Marijn Kools 对格兰富 iRO 套件的看法。Geonwater 为众多工艺应用设计和制造完整的预制水处理系统。Geonwater 提供用于小型应用的 iRO 系统,该系统基于从格兰富购买的组件,可在一个橇上构建完整的反渗透系统。
对于较小的 iRO 系统,我们拥有真正的优势,因为我们可以使用全数字信号,并尽可能减少组件,但仍能在可用性方面产生巨大影响。事实上,我们在普通反渗透系统上使用了大量元件,客户必须对其进行持续监控,以获得最佳性能。我们的优势在于可以通过数字技术完成所有这些工作,并帮助客户优化系统。即使他们只有一个小型系统。
Marijn Kools 说:"我希望尽可能为客户增加价值,同时确保他们获得的系统在他们的预算范围内"。
据 Marijn Kools 称,他的大多数客户并不太关注系统的效率。一旦系统启动并运行,他们往往没有工具或时间去检查,因为在需要时可靠地供应反渗透水或渗透液才是最重要的。然而,客户对增加智能来监控和优化系统越来越感兴趣,因为这不仅能最大限度地提高效率,还能最大限度地提高可靠性。
“有了数字化系统,只要有网络连接,就可以登录系统,定期检查性能,远程或在线获得反馈。这正是我们的主要优势所在,因为没有多少客户意识到其实很多系统的运行状况都很差,即使是小型系统也能真正对宝贵资源的使用产生影响;反渗透系统运行在角落里,只要它在工作,就没有问题。”
Marijn Kools 总结说:“我们可以减少用水量,降低能源消耗,我们可以在大型系统中实现这一点,现在我们可以在智能反渗透系统中以较低的渗透水量和渗透水体积实现良好的性价比。”
格兰富的成套智能 iRO 反渗透组件可在不影响效率的情况下最大限度地提高系统的可靠性。组件数量减少到最低限度,通常由 CRIE 智能压力泵和格兰富直接传感器组成。这些组件使合作伙伴或客户能够构建智能反渗透系统,从而提供真正的价值并解决最终用户面临的诸多问题。