研究与见解
洒水系统类型
消防装置的类型–湿式系统,干式系统,雨水及预先作用系统–取决于温度(霜冻或无霜)及消防系统的启动方法。
洒水系统是用来控制或灭火。 在燃烧性物质耗尽或由消防员手动灭火之前,不可灭火。 咨询或设计工程师根据建筑类型和建筑用途选择不同的安装类型。
湿管系统
湿管喷水灭火系统是最常见的系统。 管道在压力下充满水,并且仅安装在抗霜冻的建筑区域。 由于它们非常简单,因此非常可靠。
当自动洒水器暴露在足够温度下一段时间或超过额定温度时,热敏元件(例如玻璃球)破裂,使水(处于压力下)从洒水器中流出。
干管系统
干管系统安装在环境温度可低温到足以使湿管系统中的水冻结的空间内,从而使湿管系统无法工作。 干管系统通常用于冷藏冷却器,停车场以及未加热建筑或对水敏感的区域,因为干管系统不会漏水。
喷淋管道被高压空气充满。 喷水管与给水管的分离采用了特殊的报警阀。 当一个或多个自动洒水器的温度达到或超过额定温度时,它自动开启,管道中的空气从该洒水器中排出。
随着管路中气压的下降,报警阀的压力差发生变化,报警阀将打开,使水进入管道系统。 喷淋头中的水流被延迟,直到喷淋头中的空气排出。
因此,干管系统在火灾的初期阶段反应较慢。 但是,在通过喷头分配水源之前,唯一的延迟是排出管道中的空气。 这意味着可能存在严重的水损害。
雨淋系统
雨淋系统指所有连接的洒水器打开的系统。 这些洒水喷头没有感应元件(玻璃球)。 暴雨系统可用于着火点迅速扩散的区域。 开放的洒水器将在整个区域分配水。
管道充满大气压,机械的雨淋阀将在发生火灾时打开,使水充满喷水管。 雨淋阀由火灾报警系统的信号激活,并在激活后保持打开。 火灾报警系统由烟雾或热探测器组成,激活报警系统,打开雨淋阀。
预反应系统
预作用喷洒器系统是专门用于意外启动区域。 可能包括博物馆,专门的科技公司,配备大量电脑的资料中心等。
格兰富为工业和商业消防提供不同类型的消防洒水系统供水消防泵。