treating-and-using-our-water-more-wisely

文章

工业解决方案

尽管我们对水和能源的需求不断增加,我们仍在污染或浪费现有资源。 由于将大量未经处理或未经处理的废水排入河川,湖泊,含水层和沿海水域而对淡水资源造成污染,使得全球稀缺水资源的可利用性越来越有限。 总计80%的污水未经正确处理即回归自然。

随着越来越多的人迁往城市,我们共同消耗的商品数量也随之增加, 这些水在我们日常使用中占很大比例,但对我们来说是完全看不见的。 我们使用,食用或穿着的每件产品,都要用水生产。 举例来说,生产一条智能手机需要8,000升水,而仅用一部智慧型手机就需要12,760升水, 但如果我们使用智能水解决方案不止一次使用相同的水,我们就能大幅降低这一数字。 这样一来,五台智能手机可以用等量的水生产,而不仅仅是一台。

这些水问题将直接转化为影响到我们的环境,社会和经济问题。 我们都扮演着积极的角色: 政客必须执行必要的法律,城市必须实施可用的水和能源效率解决方案,公司必须将负责任的用水,再利用和处理以及节能解决方案放在优先地位。

我们携手合作,可在需要时,提供更干净的水,减少用水与能源消耗,并减少水流失,减少对现有资源的压力。

现状

water-footprint

水足迹

大约今天您从未见过90%的日常生活用水。 很大一部分用于维持舒适的生活,生产食品和商品。

Sources: United Nations Water UNESCO-IHE Institute for Water Consumption 

consumer-behaviour

消费者行为

消费者行为和消费模式的变化预计到2030年对水和能源的需求将分别增加约40%和50%。

Source: The European Commission: growing Consumerism

water-use

水资源使用

家庭用水仅占全球用水总量的10%; 接近70%用于农业,其余20%用于工业。

Source: World Water Council

系统解决方案

在解决世界上一些最大的水挑战方面,智能水解决方案发挥着关键作用。现有的解决方案可以帮助处理废水,最大限度地减少水污染,以及重复使用工业废水以减少总用水量。这些解决方案可以将废水转化为资源。

垃圾渗滤液解决方案

格兰富为垃圾渗滤液行业提供全系列产品,包括卧式不锈钢端吸泵、立式多级泵、重载潜污泵、搅拌器等多个产品族。

Video Player is loading.
Loaded: 0%
Current Time 0:00
Duration 0:00

水处理解决方案

格兰富工业水处理主要涉及的业务领域包括传统水处理设备配套、垃圾渗滤液、垃圾焚烧发电、电子光伏、工业废水回用及零排放、海水淡化、煤化工等水环保相关的应用。我们目标是致力于改善水环境,坚持可持续性发展。

Video Player is loading.
Loaded: 0%
Current Time 0:00
Duration 0:00

应用案例

在解决世界上一些最大的水挑战方面,智能水解决方案发挥着关键作用。现有的解决方案可以帮助处理废水,最大限度地减少水污染,以及重复使用工业废水以减少总用水量。这些解决方案可以将废水转化为资源。

中水回用能将表面处理厂的废水变成资源

在此之前,格兰富将其脏的CED工艺水输送到现场的预处理中心。 在这里,经过基本的过滤和预处理,然后才输送到城市自己的市政废水处理设施。 直到格兰富为CED冲洗水建造了一套完整的废水处理和回收系统。 意味着不再有任何浪费,只有资源。

water-reuse-turns-wastewater-into-resource-at-surface-treatment-plant

随着城市的发展,城市生活垃圾与日俱增,潜在的垃圾渗滤液风险也随之增高。

然而对于这家中国环保企业来说,处理渗滤液已经不成问题。整治城市垃圾填埋场,刻不容缓。先进渗滤液处理系统保护高速发展城市的土壤和水质。随着城市的发展,城市生活垃圾与日俱增,潜在的垃圾渗滤液风险也随之增高。然而对于这家中国环保企业来说,处理渗滤液已经不成问题。

随着城市的发展,城市生活垃圾与日俱增,潜在的垃圾渗滤液风险也随之增高

冷却塔位于处所的一个“暗角”,会发出通常无法得到解决的信号,从而造成巨大损失。 若能达到最佳工作表现,冷却塔可帮助减少设施或建筑物的整体用水量与能源足迹。格兰富iSOLUTIONS为解决冷却塔水处理挑战的正确之选。 该解决方案目前处于规划阶段。

安全有效的冷却塔水调节

冷却塔位于处所的一个“暗角”,会发出通常无法得到解决的信号,从而造成巨大损失。 若能达到最佳工作表现,冷却塔可帮助减少设施或建筑物的整体用水量与能源足迹。格兰富iSOLUTIONS为解决冷却塔水处理挑战的正确之选。 该解决方案目前处于规划阶段。

case-industry-water-conditioning-wide-master

想要了解更多内容?

改变的唯一方法就是采取行动。 以下是一些可供进一步了解的资源,其中包括我们现有解决方案的概述。