产品与服务

水增压系统

增压系统旨在增加水系统中的低压,以实现足够的水流量和消费者的压力。

水增压系统通常由一个或多个安装在增压系统中的泵组成,以将系统中的压力增加到特定点,与流量和入口压力无关。

系统设置

加压系统有各种不同的系统配置,每一种都提供不同的优势和特性,例如舒适度,初始投资成本,运行成本,灵活性和供应保证。

增压配置示例:

  • 直接增压系统: 一个系统,其中一个增压系统直接连接到总管,为整个建筑或仅为建筑的上部提供服务。
  • 分区系统: 此处,多台连接到供水干管或一个共用断流水箱的增压器服务于它们自己的压力区。
  • 屋顶水箱系统 在这里,一台增压泵将屋顶水箱注满,水通过重力从水箱流到消费者手中。 该系统通常有一个单独的增压器组,用于较高的楼板,楼板压力由于几何高度不足而过低。
  • 带中间断流水箱的串联系统: 在此,大楼中的每台增压泵芯都发挥自己独特的压力区,从位于单独楼层的断流水箱汲取能量。
  • 不带中间断流水箱的串联系统: 在此,机组泵直接串联。

变频驱动(VFD)控制系统

VFD控制系统能够提供确切所需的水量,从而确保仅消耗所需的能源。 这些系统的优点还在于,可以根据流量对设定值进行修改,确保管道阻力导致的能量损失减少。 因此,尽管此类系统的初始投资高于非VFD系统,但低运行成本,高舒适度以及系统的灵活性往往是合理的。

格兰富Hydro MPC系列可满足增压用水的需求,并可通过以下方式配置选型工具