文章
为什么水压不足?
您是否曾经在淋浴喷头下,准备洗去一天的尘垢和压力,却发现水流太小,几乎无法打湿身体或冲干净头发上的洗发水? 这些情况令人无奈和苦恼,尤其是当水压不足打乱了帮助每个人按时上学、上班和睡觉等行程时。
水压不足是家中常见的问题,在您提出“为什么我家的水压不足?”问题时,原因可能有很多。好消息是,有时您可以自己解决这个问题。 若遇到棘手的问题,您可能需要向物业、供水公司或水电工寻求协助。
是什么原因导致全屋水压不足?
水压决定水龙头自来水流量。 水压可以用“巴”或“每平方英寸磅”(PSI)测量。 巴是公制单位,大致相当于 14.5 PSI。 典型的水压应该落在 45-80 PSI 之间,低于 40 PSI 即为低压。 如果没有水表,可以请自来水公司测量水压,或者使用测试表自行测量。
水系统基础设施问题,家庭对水的需求量大,以及矿物质堆积都是造成水压不足的常见原因。 在某些情况下,市政供水不足可能是问题的关键。
没有时间进行调查? 了解更多关于增压解决方案如何让您在家中舒适用水。 立即获得理想的水压。
保护您的家免受水压不足的影响
积极主动的采取措施可以帮助您在进行日常活动时保持较高的水压。 我们的增压泵可确保您在进行日常活动时保持可靠、稳定的水压。
立即获得理想的水压。
家庭用水水压不足的 10 大常见原因
水压不足的常见原因如下。
首先检查是否是以下情况:
1. 阀门部分或完全关闭
如果遇到水压低于正常压力的情况,主水管阀或水表阀门可能未完全打开。
2. 供水存在问题
在天气特别炎热的季节,市政当局可能会错开供水时间,以确保每个人一天都有足够的水。 首先,需要询问周围居民并联系供水公司。
对于以下情况,适合使用吸水增压系统:
3. 您所在城市有新的规定
供水公司可能正在响应您所在城市的最新水质法规,这可能会导致您家中的水压降低。
4. 家庭活动对水的需求较高
尽管同时打开一到两个水龙头不会影响水压,但同时进行洗碗、洗衣服和淋浴等多个用水量大的活动,可能会导致水压降低。
5. 您与邻居共用自来水管道
如果水分配到多个住户,当您的邻居洗澡或洗车时,您可能会看到水压降低。
在这些情况下,您需要做一些清理工作:
6. 设施故障
是否只是在家中的个别地方出现低水压? 水龙头或淋浴喷头可能脏污、堵塞或生锈。
7. 矿物堆积
在硬水区域,灰白色的水垢可能阻碍水在管道和设备表面流动。
在某些情况下,需要联系水管工,寻求帮助:
8. 杂物堵塞管道
如果管道被堵塞,例如,织物或首饰,将无法有效地供水。
9. 管道腐蚀
镀锌钢制水管道可能只能使用 20 年左右。 您可能会注意到,在管道的使用寿命即将结束时,水压会有所下降。
10. 正在发生漏水
很遗憾,漏水也会导致水压下降! 可能有多个管道漏水。 四处查看,尝试找到漏水点。
下一步是什么?
如果您无法找到家中水压不足的原因,请尝试联系自来水公司或管道工寻求帮助。 使用增压泵,可以增大水流!