高质量的增压系统

 

文章页面:水压不足或发出噪音的供水增压系统

将噪音降低6分贝:由丹麦格兰富声音实验室首席声学和振动工程师 Patrick Glibert 计算得出

家用电器音量: https://www.nonoise.org/library/household/index.htm

 

文章页面:复杂的选择,尺寸或安装

假设 安装人员需要额外的4小时来开车往返批发商和仓库之间,获取正确组件并完成安装。

高效供暖

ALPHA GO 系列

上述事实的来源:

  1. 事实: 只需随车配备两台循环泵,即可替代绝大多数已安装的独立安装的循环泵,以及近70%的锅炉集成式循环泵。
    来源:基于格兰富2023年6月至2024年6月期间小型循环泵的销售数据

  2. 事实:循环泵 95% 的能耗和碳足迹与其运行有关。
    来源:根据环境产品声明(EPD),假设水泵的使用寿命为10年,其95%的排放量来自水泵运行期间 [https://ibu-epd.com/en/published-epds/]。

  3. 事实:节能高达 55% // 确保循环泵的能耗降低高达 55% // 确保系统高效节能,节能高达 55%,同时保证舒适度。
    来源:与“恒定曲线 3”相比,选择“比例压力 2”可将能耗降低 55%。
    示例:ALPHA2 25-60,在运行 5000 小时(约半年运行时长)的工况下,恒定曲线模式 3下的平均功率为 33W,而比例压力模式 2(EEI 能效标准工况)下的平均功率为 15W。

 

​全球有2亿台低能效的供热循环泵

​来源:https://www.grundfos.com/media/latest-news/200-million-possibilities-to-help-homeowners-save-on-energy​