常见问题

问: SP水泵可以在水平位置状态下运行吗?

答:

配备格兰富或其他潜水电机的SP潜水泵可以在水平到竖直的各种位置运行。 电机安装在水泵下方。 这些设备位置通常都需要安装冷却套管。

更多信息:

其他常见问题

查找与此主题相关的其他常见问题。

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。