常见问题

问: 如何保护SQ / SQE防止干转?

答:

SQ水泵已经将干运转保护功能整合其中,无需对应水平的传感器。 如果缺水,预设电流阀会将水泵关闭,防止电机过热。 为了实现这一目的,整合到CU300/301控制器中的软件会核实能耗水平。 如果能耗过低,会将水泵关闭五分钟。 一旦超过这个时间,会尝试进行自动重启。

当通过远程控制R100或格兰富GO对SQE进行试运行时,对水泵关闭时的电流值进行配置。 操作说明中会为您推荐调节阀。 如果性能曲线发生改变,使用电脑工具“SQE-变速计算”核算新的断开值。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。