常见问题

问: 我如何安装潜水用电缆?

答:

在电机上安装潜水电缆时,您应确保电缆插头清洁、干燥。 为了方便安装,应将电缆插头的橡胶部件表面涂上非导电硅膏。 用下列拧紧力矩将固定电缆的螺丝拧紧:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0牛米

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。