常见问题
问: 我如何设置潜水泵的电机保护?
答:
在潜水泵上设置水泵保护。
如果铭牌上标注的最大电机电流在十秒钟内出现五次,整合到电机保护开关的过流脱扣器会在冷启动状态下跳闸。
为了给潜水电机提供最佳保护,安装电机保护开关时应该遵守下列规定:
1. 根据铭牌上的最大电机电流设置过流脱扣器。
2. 让泵在正常功率下运行半小时。
3. 逐次设置过流脱扣器,直到达到跳闸点。
4. 此后,将过流脱扣器设置为高于此跳闸点5%。
注意
如果电机保护开关的跳闸特点不能满足这些要求,电机保修失效。 过流脱扣器的最大调整值不能超过铭牌上标注的最大电机电流。 对于星三角启动的电机,按照以下步骤进行电机保护开关的设置,但请注意保护开关的最大值不得超过:
保护开关设置=铭记最高电流x 0.58。
星-三角启动器或带自耦变压器的电机开关的最大允许启动时间为2秒。
格兰富为电机保护提供了多种不同的设备,如MP204组件,要了解更多信息,请参考CAPS。