常见问题

问: 夜间停止模式如何工作?

答:

通过热发生器的进水温度激活夜间停止功能(如果已配置)。

如果进料温度下降10-15°C以上超过两小时,且每分钟降温至少0.1°C。

如果进水温度再次增加10℃,水泵会立即切换到正常模式。

只有在水泵安装到热发生器的循环水管中时,夜间停止功能才会发挥作用。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。