常见问题

问: 应该怎样安置浮动开关?

答:

浮子开关电缆连接到排放管,使得剩余的电缆长度能够确保足够的流量。 泵坑尺寸也应考虑在内。 此外,还应确保,集水坑的深度足以满足浮坑的接通/断开间距要求,且池底和进水口之间的间距至少为60 cm。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。