常见问题 问: 怎样使用压差调节来调节循环水泵? 答: 通过改变转速,水泵改变系统流量。 当恒温阀和控制阀都打开时,流量会上升,水泵会加快转速。 阀门关闭时,水泵会降低转度。 这样也会降低能耗。 为了确保这种控制功能的稳定性,有必要对管网进行水力平衡。 更多信息: 增进您的知识 了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。 案例 案例 与客户共同挑战极限。共同的抱负促使我们不断挑战极限,追求无与伦比的可靠性、减少占地面积和提高性能。 存储 研究与见解 深入格兰富的知识共享库,了解所有有关水泵解决方案的最新研究成果。