常见问题

问: 在更换泵时,可以将230 V循环泵连接到400 V主电源吗?

答:

是的,这是可能的。 将一相与中性线相连。 相与中性线之间的电压为230V。

如果没有中性线,必须要铺设一条新的电缆。 该项工作必须由专业电工进行操作。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。