常见问题

问: 可以将调速水泵的泵头安装在非调节循环泵的外壳上吗?

答:

不,无法做到这一点,因为外壳和泵头经过专门设计,可装配在一起。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。