常见问题 问题: 在没有天气防护的情况下,可以实现格兰富工业水泵的安全室外运行吗? 结果: 为了提高水泵和电机的使用寿命,天气防护不容忽视。 例如,可以简单通过遮盖防雨布保护水泵免受雨水淋湿,或者通过加热器发挥保温作用,防止水泵受冻。 更多信息: 增进您的知识 了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。 案例 案例 与客户共同挑战极限。共同的抱负促使我们不断挑战极限,追求无与伦比的可靠性、减少占地面积和提高性能。 存储 研究与见解 深入格兰富的知识共享库,了解所有有关水泵解决方案的最新研究成果。