常见问题 问题: 供暖泵的扬程是否与建筑物的高度相同? 结果: 如今,供暖系统被设计为水力闭式系统。 这意味着在设计水泵时,不需要将建筑高度考虑在内。 在确定加热泵的扬程时,关键因素是管道阻力,包括各个单独的阻力,例如管件和弯管。 更多信息: 增进您的知识 了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。 案例 案例 与客户共同挑战极限。共同的抱负促使我们不断挑战极限,追求无与伦比的可靠性、减少占地面积和提高性能。 存储 研究与见解 深入格兰富的知识共享库,了解所有有关水泵解决方案的最新研究成果。