常见问题

问: 电机启动器或保险丝上的断路器跳闸。 可能是什么原因?

答:

断路器和保险丝跳闸的原因有很多: 电压过低,断路器或保险丝设计不当,电机保护断路器设置过低,三相电流不对称,电机短路,接线错误或电气连接错误,泵磨损或阻塞,单-多相电机,电机保护断路器,以及比电机更高的环境温度。

但是,出现该应用问题也有可能是因为水泵的型号过小且超过其正常流量。 这种情况下,应将出口侧的截至阀关小进行节流,直到电机电流恢复到允许范围内。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。