常见问题

问: “ suction mode”和“ suctionlift”分别是什么意思?

答:

“吸水模式”指的是入口压力负压,水泵介质在水泵入口下方并与大气相通(开式)。 这意味着水泵吸入口的压力小于或等于大气压力。 离心泵总是需要充足的进气压力才能确保水泵输出符合性能曲线。

适用的汽蚀余量对于设备正常运行来讲非常关键。 这个系统参数必须大于水泵所需的汽蚀余量值加上至少0.5米的安全余量:

NPSHA> NPSHR + 0.5 m安全余量

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。