常见问题

问题: 沉水潜水泵中的下压力是什么意思,什么原因引起的?

结果:

下压力是一种在运行时作用于水泵叶轮/转动轴的一种向下的直接力。 大多数水泵和电机都被设计为运行时会一直产生下压力的模式。 但是,如果下压力过高,同样会产生问题,例如,如果水泵在工作点运行时的流量很低,就会产生很高的传送压力。 如果在这个范围内持续运行,电机的支撑轴承会受到损伤。 进而,因为缺乏冷却流量,水泵和电机会出现过热的现象。

为了防止这种问题发生,水泵必须在规定的流量范围内运行。 格兰富潜水泵曲线中,通过实线的形式展示允许流量范围,用虚线表示不允许的运行范围。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。