常见问题 问: 流体平衡指的是什么? 答: 需要进行管网的流体平衡,这样可以避免各个管道流过和消耗的供给过多或过少。 这样能够确保实现最佳的、低损耗热能分配。 通过使用管道输送调节阀、恒温调节阀、预设或可调节的锁止阀来进行流体平衡。 更多信息: 增进您的知识 了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。 案例 案例 与客户共同挑战极限。共同的抱负促使我们不断挑战极限,追求无与伦比的可靠性、减少占地面积和提高性能。 存储 研究与见解 深入格兰富的知识共享库,了解所有有关水泵解决方案的最新研究成果。