常见问题

问: 如果水泵运行时离曲线的左侧太远,会发生什么情况?

答:

如果水泵运行距离曲线的左侧太远,则说明水泵正在输送高压,但流量较低或不存在。 水泵内部的高压会向叶轮组施加压力,这样一来就会增加电机轴承的压力。 极端情况下,这会对水泵和电机造成损伤。

如果低于水泵需要的最低流量,水泵介质可能也会过热,对水泵造成损伤。 基于这个原因,水泵必须一直要在最高和最低流量范围之间运行。 作为理想的做法,水泵的运行应该尽可能接近最佳效率点,这样才能确保水泵长久使用和能耗最小化。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。