常见问题

问: 如果水泵的运行距离曲线右侧太远,会发生什么情况?

答:

如果水泵的运行距离曲线的右侧太远,这说明水泵的流量大于设计值。 换言之: 水泵太小,不能满足系统所需的体积流量。 这种情况会对水泵和电机造成损伤。

水泵一定要在最高和最低流量范围内运行。 作为理想的做法,水泵的运行应该尽可能接近最佳效率点,这样才能确保水泵长久使用和能耗最小化。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。