常见问题

问: 介质的密度和粘度对水泵输出有哪些影响?

答:

除非有相反规定,格兰富文件资料为20℃时水的密度和粘度指定了曲线(比重=1且粘度=1)。 如果输送介质的粘度和密度与20℃时水的粘度和密度不同,那么就要对水泵的输出进行调整(比重=1且粘度=1)。

要对水泵进行计算,可以在我们的选型程序中配置和使用所指介质。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。