常见问题

问: 什么是汽蚀余量曲线?其意义何在?

答:

汽蚀余量曲线表示了水泵依照性能曲线运行所需的最小入口压力(用米表示),以防止泵送介质汽化,避免造成水泵内汽蚀现象。

在给定流量下,泵吸入口可用的NPSH值必须至少比所需的NPSH值大0.5 m:

NPSHA> NPSHR + 0.5 m安全余量

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。