常见问题

问题: 什么是“升力”?在潜水泵的产生原因?

结果:

“升力”指的是在运行过程中,向上的直接力作用于水泵的叶轮/转动轴。 当水泵抽送的水量超过其额定值时,可以观察到此现象,如水泵运行时离曲线右侧过远。

然而对于安装了单向阀的普通水井而言,一般不会产生举升力。 这是因为在单向阀关闭泵后管道中残留的静态液柱会产生反压,该反压会在重新启动后立即作用于泵,从而防止泵在泵上偏离右侧太远运行。该阶段的曲线也是如此。

但是,如果未安装单向阀,或者单向阀泄漏,则在启动过程中不会有静液柱作用于泵。 对于大多数水泵而言,这种情况下举升力会作用于水泵内的叶轮/转动轴。 产生的向上运动持续推动水泵-电机耦合,这意味着电机同样会产生举升力。

虽然大多数电机生产商会在电机上安装推力轴承,这样可以在不对电机造成损伤的情况下适应这种有限的提升力,但是仍要避免产生推力,以确保将水泵和电机组件的磨损最小化。 每次启动时产生的推力会导致水泵和电机过早磨损。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。