常见问题

问: 旁通线路的作用是什么?应该怎样规划路径?

答:

为了确保水泵的充分冷却和润滑,必须确保水泵的流量充足。 冷却和润滑不充分会导致过热、轴承磨损、密封表面摩擦、转动轴密封处泄露,所有上述现象都会导致水泵出现故障或损坏。 如果水泵无法在必要的最小流量状态下运行,就有必要安装旁通线路。

旁通管路从泵的排气口或排出管的排气口引出,然后回到吸入侧(如果可能)或进入一个水箱内,以确保泵送介质能够充分冷却。 在返回线路上,应该在返回到水泵前完成泵送介质的冷却,这样可以避免水泵过热。 因为这一原因,旁通线路一定不能直接与水泵的进水口相连。 如果水泵的最低流量要求已经达到,那么说明旁通线路已经正确配置。 满负荷时,旁路和系统中的体积不能超过水泵流量的最大值。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。