常见问题

问: 哪种类型的机械密封适合我的工业应用?

答:

格兰富工业水泵可以与众多机械密封件搭配使用。 默认情况下,我们会提供适用于典型水力应用和含有某些化学物质的水泵的机械密封。 然而,与标准机械密封相比,一些特殊用途会使用其他材料用作密封面、O型环或膨胀管。 出于这个原因考虑,格兰富会提供不同材料匹配的机械密封用作滑动面。

基于多种因素,如压力、温度、化学稳定性、磨损组件和输送介质的粘度,可以选择不同的机械密封方式。 如果您在为特殊用途选择合适的机械密封方式时遇到困难,您可以联系最近的、经格兰富认证的工业水泵经销商。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。