常见问题

问: 潜水泵可以泵送哪些类型的介质?

答:

不含固体物质或长纤维的纯净,低粘度,无爆炸性的介质。

如果输送物质是密度不同于水的液体,因为要考虑水力能因素的变化,对电机功率会有要求。

如果水泵液体比饮用水更具侵蚀性,应该使用特殊材质构建水泵版本,如SP N,SP R和SPNE。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。