常见问题

问题: 哪些泵浦用于Grundfos Distributing Pumping

结果:

Grundfos分布式泵可以通过我们的连接泵实现,向所有终端设备提供最佳和智能的冷却水分配。

在供应每个终端设备时,我们使用MAGNA3系列作为线圈泵。 MAGNA3是一种密封转子型,即泵和电机为一体,不带轴封,集成变速驱动和IE5电机,可提供同级别中最高效的泵,无需维护。 MAGNA3具备所有必要的控制演算法,可藉由使用外部温度感测器维持恒定的供应或回风温度,随着建筑物的热负荷改变,调节冷却水流量。

对于初级泵,我们能够显着降低泵送功率额定值(kW),因为它们现在只需要循环初级侧和解耦器的水即可。 我们建议使用带IE5电机和集成VFD的直列式TPE系列。 这些水泵的优势在于它们不需要对中并且完全平衡,为轴封提供更好的使用寿命。

更多信息:

分布泵解决方案取代了安装在建筑各层的小型集中控制泵和耗能平衡阀以及控制阀。 其结果是显着的节能,使室内气候更加舒适。