常见问题

问: 为什么在达到偏离点的情况下SQ为什么仍然运行?

答:

这一问题可能和压力开关有关(压力控制),因为沉积物会导致其发生故障。

随时间累积,输送媒介中的固体物质可能会沉积在压力开关上,这样会引发故障。

应将压力开关取下清洗,并将吸入侧和排出侧清理干净。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。