常见问题

问: 为什么ALPHA1或ALPHA2操作面板的瓦特显示上出现以下“-”字样,有什么解决办法?

答:

可能引起故障的原因

电源线错误

电压和/或频率不正常

叶轮阻塞

水泵中混入空气

电子故障

排除方法

只有向专业公司寻求帮助,才能解决上述故障。 请联系您所在地的专业技术人员。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。