常见问题
问: 为什么加热系统没有达到足够的温度?
答:
可能的故障原因
晚间自动停止功能开启
水力条件发生变化。 水泵必须适应这些变化。
当晚间停止功能激活时
使用按钮4开启晚间停止功能(对于MAGNA,使用按钮3)。
进入“自动适应”模式
可能引起故障的原因: “自动适应”功能无法正确适应供暖系统。
排除方法
用电源线上的电源开关(不是水泵上的开关)将水泵关闭五分钟,然后再打开。
使用按键5在可能的曲线之间循环,直到“自动适应”被重新激活。 自动设置最多可能需要几个小时才能适应系统曲线(对于MAGNA,使用按钮3)。
如果这一措施并未产生理想效果,水泵可以按(特定)曲线配置。
排除方法
首先使用按钮5切换四种可能的比例和恒定压力曲线,然后测试每种设置约两小时。 (对于MAGNA,使用按钮3,如果热供应没有增加,请联系您的专业技术人员。)
如果并未发现供热效果提升:
使用按钮3切换到恒速II模式,测试该设置约2小时。 如果没有增加供热,切换到恒速3级。
如果未发现供热效果提升,请联系您的专业技术人员。