常见问题 问: 为何循环泵产生噪音(嗡嗡声)? 这是正常现象吗? 应该采取什么措施? 答: 系统中的空气会产生噪音。 必须对整个系统进行检查和排气。 如果系统出现问题,可能是水泵的型号偏大。 为了解决这个问题,应对出口侧的阀门进行节流,直到噪音消失。 因为水泵型号偏小,系统中的水会沸腾。 更换一个型号大一些的水泵就能解决这个问题。 轴承过度磨损(嘎嘎声)。 需要更换水泵。 已经投入使用的系统出现阻塞。 应对系统进行清理。 更多信息: 增进您的知识 了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。 案例 案例 与客户共同挑战极限。共同的抱负促使我们不断挑战极限,追求无与伦比的可靠性、减少占地面积和提高性能。 存储 研究与见解 深入格兰富的知识共享库,了解所有有关水泵解决方案的最新研究成果。