常见问题

问: 为何循环泵不运行(操作面板上无显示),该如何处理?

答:

可能的故障原因

无电压

水泵有缺陷

排除方法

水泵电源线的保险丝跳闸。 将保险丝连接上。

如果水泵电源线上安装了“RCD”故障电流断路器,应该是该断路器跳闸所致。 将“RCD”重新合闸。

如果上述措施均未取得理想效果,请联系您的专业技术人员。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。