常见问题

问: 为什么MQ水泵在运行过程中关闭?

答:

可能出现干运转状况;吸入管道必须完全填充。 介质温度可能过高(> 35°C),环境温度过高(> 45°C),电机可能过载;检查水泵轴是否可以自由移动,可能是电源电压过低,检查连接。 此类工作应咨询专业公司。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。