常见问题

问: 为什么SP泵的电机中存在乙二醇,应该怎么处理?

答:

为了防止运输和存储过程中受冻,用水/乙二醇混合液对SP水泵进行保护。 虽然乙二醇无毒,但是在经过水质危险级别“0”(保水性0=对水质无危害)清理后,这种物质会变为水质危险级别“1”(水污染分类1=水质轻度有害)。 虽然最低值200l/kg适用于上述群体,但是一些区级水质权威机构有单独规定,要求电机液体不能含有任何乙二醇。

在安装水泵之前,请先就此事咨询区级水务主管部门。 这个问题很好处理,只需将电机液体排放到指定地点,换上正常的自来水即可(详情请见运行说明)。 本指导手册也可在产品页的在线文档下找到,标签为“文档”。

更多信息:

增进您的知识

了解如何为您的应用降低能耗,增加舒适度和无与伦比的运行可靠性。 阅读我们的客户故事,了解他们如何受益于Grundfos智慧,水及能源方法,或搜寻Grundfos研究与见解,获得更多有助于解决方案的学习材料,文章,白皮书,影片,以及更多其他内容。